Zum Hauptinhalt springen
Erkennung

AI-Kamera ermöglicht fehlerfreie Bestückung

Per Difference Check erkennt die KI-gestützte Kamera TIV zuverlässig Fehler in Montageprozessen – intuitive Inbetriebnahme ohne Programmierung 

Dezentrale Automatisierung, IIoT, Smart-Kameras

Benefits

  • Einfache Integration in bestehende Prozesse ohne komplexe Programmierung 

  • KI-gestützte Fehlererkennung, die mehr sieht als das menschliche Auge 

  • Schnelles Einlernen schon ab 10 Bildern pro Zustand garantiert hohe Flexibilität bei Produktwechseln  

  • Klare IO/NIO-Ausgabe und Rückmeldung an die SPS 

Herausforderung

Bei der Endmontage an Handarbeitsplätzen müssen oft zahlreiche Prüfpositionen auf Produkten kontrolliert werden. Dabei können an jeder Position unterschiedliche Zustände korrekt sein, wie z. B. das Vorhandensein oder die korrekte Positionierung von Bauteilen. Wenn kostspielige Nacharbeit und Ausschuss minimiert werden sollen, muss die korrekte Bestückung bereits während der Produktion automatisiert überprüft werden. Dabei ist es wichtig, dass die Komplexität der Prüfaufgabe nicht die Komplexität der Inbetriebnahme der Qualitätskontrolle bestimmt. 

Lösung

Der Difference Check mit TURCK Intelligent Vision (TIV) ermöglicht das Einlernen von Objekten mit mehreren Prüfregionen (ROIs). Das neuronale Netz der TIV wird trainiert, indem Min. 10 als gut (OK) klassifizierte Bilder sowie min. 10 'falsche' (NOK) Bilder eingelernt werden. Die Regeln dahinter ermittelt die Kamera selbst. Sie erkennt Abweichungen in den Prüfregionen und gibt das Ergebnis über eine SPS-Schnittstelle aus. Ein Bild gilt als IO, wenn alle Prüfregionen korrekt sind, andernfalls als NIO. Ein gleichbleibender Hintergrund ist essenziell, da dieser mit eingelernt wird und zur Objekterkennung beiträgt. Die Kamera bewertet jede Prüfregion einzeln und ermittelt daraus das Gesamtergebnis. Bei fehlerhaften Prüfregionen wird ein NIO-Signal ausgegeben, das z. B. eine Signalleuchte aktiviert oder die Ausschleusung des Produkts veranlasst. Das Personal wird visuell informiert und kann entsprechend reagieren.

"Den Unterschied macht TIV mit seiner einfachen Inbetriebnahme. Oft weiß die Kamera schon ab 10 Bildern, worauf es ankommt – ohne aufwändige Programmierung eines Regelwerks.“ 

Jannik Suchowitzki | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

AI-Vision live erleben – testen Sie TIV!

Sie wollen wissen, was unsere intelligente Vision-Lösung wirklich kann? Dann schicken Sie uns einfach Bildmaterial aus Ihrer Applikation – unsere Kameraexperten analysieren Ihre Anforderungen und führen kostenlos einen individuellen Machbarkeitstest mit TIV durch. So sehen Sie konkret, wie die TIV den Unterschied macht: schnell, präzise und zuverlässig.